Solutions sur mesure

customised-solutions-header

LAPP Muller département solutions : Un pionnier de l'innovation

Dans le monde dynamique de la technologie et de l'ingénierie, le département Solutions Techniques Spéciales de LAPP Muller se distingue comme un pionnier de l'innovation. Chargée d’équiper nos câbles en solutions complètes prêtes à l'emploi, de produire des câbles de haute technologie et de développer des surmoulages et des connecteurs sophistiqués, notre équipe excelle dans divers ateliers spécialisés. Ces ateliers comprennent l'atelier usinage, l'atelier plasturgie, l'atelier montage connectique et l'atelier des équipements, qui sont tous essentiels à nos activités.

La valeur ajoutée de la production interne:

Alors que la tendance est à l'externalisation, nous adoptons l'approche inverse. Cette stratégie nous permet de contrôler entièrement nos projets, garantissant ainsi fiabilité et responsabilité. En ne dépendant pas de parties externes susceptibles de se retirer en cas de difficultés, nous pouvons gérer les projets entièrement personnalisés avec assurance, même face à des problèmes inattendus.

Les activités principales du département:

Le succès du département Solutions repose sur une approche unique de la résolution des problèmes. Non seulement nous concevons et produisons des équipements en interne, mais nous intégrons également de multiples composants dans des solutions homogènes. Cela inclut des opérations complexes telles que le montage de connecteurs hybrides et optiques, qui exigent précision et soin en raison de leur nature fragile.

Une réalisation notable, en collaboration avec le département projets, est le développement de câbles à fibres optiques utilisés pour la communication sous-marine. Ces câbles, destinés à la défense et à d'autres secteurs critiques, sont méticuleusement fabriqués et testés pour garantir leur fiabilité et leur performance dans des conditions extrêmes. Le processus comprend l'usinage, le surmoulage et le montage précis de connecteurs, démontrant les capacités globales du département.

Répondre à la demande de solutions complètes:

Dans le monde rapide et technologiquement avancé d'aujourd'hui, de nombreux clients recherchent des fournisseurs uniques capables d'offrir une solution complète à 360°. Ils n'ont pas seulement besoin d'un câble, mais d'un système intelligent complet qui s'intègre parfaitement à leurs activités. Nos équipes répondent précisément à ce besoin. En offrant une gamme complète de services - du développement du concept initial à la mise en œuvre du produit final - nous nous assurons que nos clients reçoivent une solution entièrement intégrée et adaptée à leurs besoins spécifiques. Cette approche globale nous distingue dans l'industrie et nous permet d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients.

Exemples de solutions élaborées:

Robotic Application
Heavy Anchoring System with Hybrid Cable
Deep Sea Anchoring System
Anchoring Systems
3D printed Moldings for plasturgicaly operations
Spiral Cables
Optical Subsea Connections
Optical Subsea Connections
Coaxial Cable Reel
Embedded Systems
Cable solutions for harsh environment

Projet de surveillance et de protection des eaux souterraines

Groundwater Monitoring

Problème du client : Un client, desservant activement des villes côtières, faisait face à une contamination importante de ses sources d'eau potable par l'eau de mer due à un pompage excessif des eaux souterraines, entraînant l'intrusion de l'eau de mer dans les aquifères d'eau douce.

Notre solution : Le département a développé, en partenariat avec le client, un système de câble spéciaux équipés de capteurs pour surveiller la qualité des eaux souterraines. Ce système peut détecter des changements dans la composition de l'eau, signalant la contamination de l'eau douce par l'eau de mer. La solution comprenait un câble surmoulé avec 60 conducteurs, chacun relié à des capteurs stratégiquement placés pour mesurer les changements de qualité de l'eau.

Résultat : La mise en œuvre de cette solution innovante a permis une surveillance en temps réel de la qualité des eaux souterraines. Le client peut désormais recevoir des alertes lorsque ses sources d'eau risquent d'être contaminées, lui permettant de prendre des mesures proactives. Le système s'est avéré efficace, assurant un approvisionnement durable et sûr en eau potable. Ce projet a contribué de manière significative à la protection de précieuses ressources en eau douce.

Découvrez comment LAPP Muller continue de repousser les limites de l'innovation pour offrir des solutions techniques de pointe à nos clients à travers le monde.


    Nous restons disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement: